请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA725 工具/软件:Linux
您好!
现在、我使用电池为 RTC 模块供电;
我 将 OMAP-RTC 的驱动程序添加到内核中、并且我可以 测量 RTC_OSC_XI_CLKIN32为32.768kHz;
但我设置日期并重置电路板、日期未保存;
我设定日期: # date -s "2017-12-01 12:12:12"
# hwclock -w
V12/AB15/AB13: 电池供电
如果 RTC 可以节省时间、应如何更改电路。
此致、
Cesar