你(们)好
请 尝试回答我的问题:
- 引导期间的浮动地址信号:
我将 A13-A26连接 到10K PD、以设置加电时读取地址信号的电平。 请 建议是否解决问题。
2.功耗:
与其他组件一样、我无法关闭 DSP 电源轨(以节省功耗)。
您能建议复位期间的功耗吗?
交换 DDR3数据信号:
我将数据字节 DQ0-7与 DQ8-15交换。
未交换地址信号。
也在字节信道内部交换:例如 DQ30与 DQ24、DQ8与 DQ12等、请联系。 如果还可以的话,建议你去
谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
请 尝试回答我的问题:
我将 A13-A26连接 到10K PD、以设置加电时读取地址信号的电平。 请 建议是否解决问题。
2.功耗:
与其他组件一样、我无法关闭 DSP 电源轨(以节省功耗)。
您能建议复位期间的功耗吗?
交换 DDR3数据信号:
我将数据字节 DQ0-7与 DQ8-15交换。
未交换地址信号。
也在字节信道内部交换:例如 DQ30与 DQ24、DQ8与 DQ12等、请联系。 如果还可以的话,建议你去
谢谢!!!
[引用 user="user508578027"]
我将 A13-A26连接 到10K PD、以设置加电时读取地址信号的电平。 请 建议是否解决问题。
[/报价]
看起来是正确的。
[引用 user="user508578027"]
2.功耗:
与其他组件一样、我无法关闭 DSP 电源轨(以节省功耗)。
您能建议复位期间的功耗吗?
[/报价]
我不知道此类信息(DM814x 器件在复位期间的功耗)。 如果我能找到一些东西、我会搜索并返回给您。
[报价用户="user508578027"]我将数据字节 DQ0-7与 DQ8-15交换。[/quot]
好的、但是也要确保相关的 DQS 和 DQM 信号也被交换。
[引用 user508578027]*也交换了字节通道:例如 DQ30与 DQ24、DQ8与 DQ12等。 如果还可以的话,建议你去 [/报价]
看起来正常。
此致、
帕维尔
[引用 user="user508578027"]
2.功耗:
与其他组件一样、我无法关闭 DSP 电源轨(以节省功耗)。
您能建议复位期间的功耗吗?
[/报价]
当 PORz 被置位时、有最小的时钟(有效)功率、因此器件功率将由泄漏控制。 请参阅 DM814x 器件数据表以检查泄漏电流。
您还可以使用 DM814x 功耗估算表、将所有内容设置为关闭模式并查看您将具有的功率。
另请参阅以下 e2e 线程、它适用于 TDA3x 器件、但与 DM814x 器件类似:
此致、
帕维尔