This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:与 TMS320DM8148CCYEA0相关的问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639045/tms320dm8148-questions-related-tms320dm8148ccyea0

器件型号:TMS320DM8148

你(们)好

请 尝试回答我的问题:

  1. 引导期间的浮动地址信号:

我将 A13-A26连接 到10K PD、以设置加电时读取地址信号的电平。 请 建议是否解决问题。

2.功耗:

与其他组件一样、我无法关闭 DSP 电源轨(以节省功耗)。

您能建议复位期间的功耗吗?

交换 DDR3数据信号:

我将数据字节 DQ0-7与 DQ8-15交换。

未交换地址信号。

也在字节信道内部交换:例如 DQ30与 DQ24、DQ8与 DQ12等、请联系。 如果还可以的话,建议你去

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user508578027"]

    1. 引导期间的浮动地址信号:

    我将 A13-A26连接 到10K PD、以设置加电时读取地址信号的电平。 请 建议是否解决问题。

    [/报价]

    看起来是正确的。

    [引用 user="user508578027"]

    2.功耗:

    与其他组件一样、我无法关闭 DSP 电源轨(以节省功耗)。

    您能建议复位期间的功耗吗?

    [/报价]

    我不知道此类信息(DM814x 器件在复位期间的功耗)。 如果我能找到一些东西、我会搜索并返回给您。

    [报价用户="user508578027"]我将数据字节 DQ0-7与 DQ8-15交换。[/quot]

    好的、但是也要确保相关的 DQS 和 DQM 信号也被交换。

    [引用 user508578027]*也交换了字节通道:例如 DQ30与 DQ24、DQ8与 DQ12等。 如果还可以的话,建议你去 [/报价]

    看起来正常。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user508578027"]

    2.功耗:

    与其他组件一样、我无法关闭 DSP 电源轨(以节省功耗)。

    您能建议复位期间的功耗吗?

    [/报价]

    当 PORz 被置位时、有最小的时钟(有效)功率、因此器件功率将由泄漏控制。 请参阅 DM814x 器件数据表以检查泄漏电流。

    您还可以使用 DM814x 功耗估算表、将所有内容设置为关闭模式并查看您将具有的功率。

    另请参阅以下 e2e 线程、它适用于 TDA3x 器件、但与 DM814x 器件类似:

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pavel!