请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM6437 主题中讨论的其他器件:MAX3232
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我的 DM6437ZWT ℃。板、当以全速(CPU@594MHz、DDR@ ℃162MHz)运行 NDK 程序时、外壳表面的温度为62 ̊ C (环境温度为27 ̊ C)
然后,我拆开另一个 IC,只保留电源,重置 IC、MAX3232和 CPU,使用运行 led 斜杠程序的最小系统(使用 UART 引导模式下载)。 外壳表面的温度为49℃。
这是正常的吗?
我是否需要为 CPU 添加散热器?
谢谢