This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM6437:关于 TMS320DM6437ZWT 的模板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647020/ccs-tms320dm6437-about-the-temprature-of-tms320dm6437zwt

器件型号:TMS320DM6437
主题中讨论的其他器件:MAX3232

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的 DM6437ZWT    ℃。板、当以全速(CPU@594MHz、DDR@ ℃162MHz)运行 NDK 程序时、外壳表面的温度为62 ̊ C (环境温度为27 ̊ C)

然后,我拆开另一个 IC,只保留电源,重置 IC、MAX3232和 CPU,使用运行 led 斜杠程序的最小系统(使用 UART 引导模式下载)。 外壳表面的温度为49℃

这是正常的吗?

我是否需要为 CPU 添加散热器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huihua、

    您需要根据外壳温度计算结温。 然后、如果结温处于可接受的范围内(商业级器件为0至90度)、则无需散热器。

    有关温度和热管理的更多信息、请参阅以下文档/章节:

    www.ti.com/.../tms320dm6437.pdf
    第5.2节建议运行条件-请参阅 Tj 和 Ta、请参阅注释(6)和(7)
    第5.3节建议电源电压和工作温度范围内的电气特性(除非另外注明)-请参阅注释(7)
    Section7.1 ZWT 的热性能数据

    www.ti.com/.../spraal9.pdf
    www.ti.com/.../spraao6c.pdf

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的回复。

    该器件的另一个问题是:

    我发现数据表中的器件命名规则为:

     

    根据本文档的描述、器件名称应为一个数字、以显示其 "器件速度范围"。

    但是、我的器件  如下图所示:

    “ZWT”之后没有任何内容。它是空白的。

    您能告诉我该 IC 的速度范围是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Huihua、

    在某些 DM64x 器件上、速度范围在右上角(如下面的文章中所述)进行了说明、但从图片中可以看出、您有一个"空白"器件。

    e2e.ti.com/.../105389

    我找到了一些对于 TMS320DM6467CCUT 器件"空白"部分的内部信息、这意味着:

    594MHz DSP、297MHz ARM9

    这可能也适用于您的器件、但我无法100%确认。

    此致、
    帕维尔