主题中讨论的其他器件: DS90C387
大家好、我们正在考虑使用 AM5728和 DS90C387在 一个全高清 LCD (1920*1080)上显示。 由于像素数量庞大、LCD 需要2端口 LVDS 来同时进行奇像素甚至像素传输。
我们想知道 DS90C387是否配置为单像素到双像素模式、那么 AM5728是否可以使用一个 LCD 缓冲器、例如 LCD1来连续输出24位 RGB、其中包含奇数和偶数像素数据、 然后 DS90C387将它们拆分为2个 LVDS 端口、一个用于奇像素、另一个用于偶像素? 这是否可行? 如果是,像素时钟(从 AM5728输出)与 LVDS clk (从 DS90C387输出 )之间的关系是什么?
如果 单像素到双像素模式不适用、则 必须对 DS90C387使用双像素模式、那么 AM5728如何配置为从2个 LCD 通道(LCD1、LCD2)输出48位 RGB 数据? 以及如何处理从2个 LCD 通道传输到 DS90C387单通道的控制信号(Hysnc、Vsync、DE 等)?
谢谢。