This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:将 DS90C387用于全高清显示

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639566/am5728-using-ds90c387-for-full-hd-display

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: DS90C387

大家好、我们正在考虑使用 AM5728和 DS90C387在 一个全高清 LCD (1920*1080)上显示。 由于像素数量庞大、LCD 需要2端口 LVDS 来同时进行奇像素甚至像素传输。

我们想知道 DS90C387是否配置为单像素到双像素模式、那么 AM5728是否可以使用一个 LCD 缓冲器、例如 LCD1来连续输出24位 RGB、其中包含奇数和偶数像素数据、 然后 DS90C387将它们拆分为2个 LVDS 端口、一个用于奇像素、另一个用于偶像素? 这是否可行? 如果是,像素时钟(从 AM5728输出)与 LVDS clk (从 DS90C387输出 )之间的关系是什么?

如果 单像素到双像素模式不适用、则 必须对 DS90C387使用双像素模式、那么 AM5728如何配置为从2个 LCD 通道(LCD1、LCD2)输出48位 RGB 数据? 以及如何处理从2个 LCD 通道传输到 DS90C387单通道的控制信号(Hysnc、Vsync、DE 等)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否发布 LCD 规格、尤其是输入信号要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要回答您的问题、至少要部分回答:

    [引用 USER="yf LIOa">我们想知道 DS90C387是否 配置为单像素到双像素模式、 那么 AM5728是否可以 使用一个 LCD 缓冲器、例如 LCD1来连续输出24位 RGB、其中包含奇数和偶数像素数据、 然后 DS90C387 将它们拆分为2个 LVDS 端口、一个用于奇像素、另一个用于偶像素? 这是否可行? 如果是,像素时钟( 从 AM5728输出)与 LVDS clk ( 从 DS90C387输出 )之间的关系是什么[/引述]

    AM572x 输出24位 RGB。 不过、您的问题更直接地介绍 了 DS90C387如何 对其进行转换。 高速 接口论坛上应该会提出这一问题 、他们的专家将能够详细评论 DS90C387 的功能。

    [引用 USER="yf LIO"]如果 单像素到双像素模式不适用、则 必须对 DS90C387使用双像素模式、那么 AM5728如何 配置为从2个 LCD 通道(LCD1、LCD2)输出48位 RGB 数据? 以及如何处理从2个 LCD 通道到 DS90C387 单通道的控制信号(Hysnc、Vsync、DE 等)?[/引述]

    AM572x 无法 从2个 LCD 通道输出48位 RGB 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    也会在 DS90C387论坛中发布问题。

    [引用 USER="Biser Gatchev-XID"] AM572x 无法 从2个 LCD 通道输出48位 RGB 数据。[/quot]

    那么、您是说、在我们的应用中、奇数和偶数像素应以24位的方式从1个 LCD 通道输出?   48位 RGB 数据仅适用于连接到2 LCD 显示解决方案、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有48位 RGB 数据。 如果您连接2台显示器、则每个显示器将独立接收24位 RGB。