This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:创建可引导 SD 卡时出现问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646985/linux-am4379-issue-creating-bootable-sd-card

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

大家好、:

在编译新的 U-boot 后,我从链接:”processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_create_SD_card_script 中烧录了新的 SD 卡     

在“Enter path for Boot Partition:”(输入引导分区的路径)中,“step,”(步骤),我输入了 u-boot.img 的文件夹路径,如下图所示  

然后、在制作 SD 卡:的过程中有以下提示

完成 SD 卡后、我检查了 SD 卡引导分区、发现 u-boot.img 未复制,仅 MLO 文件。 如何解决此问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex824、

    请将 MLO 和 u-boot.img 复制到单独的目录,并将此目录路径传递给 create-sdcard.sh 脚本。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kemal、您解决了我的问题。