请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4379 工具/软件:Linux
大家好、:
在编译新的 U-boot 后,我从链接:”processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_create_SD_card_script 中烧录了新的 SD 卡
在“Enter path for Boot Partition:”(输入引导分区的路径)中,“step,”(步骤),我输入了 u-boot.img 的文件夹路径,如下图所示
然后、在制作 SD 卡:的过程中有以下提示
完成 SD 卡后、我检查了 SD 卡引导分区、发现 u-boot.img 未复制,仅 MLO 文件。 如何解决此问题? 谢谢!