请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 主题中讨论的其他器件: AM5728
您好!
让我来谈谈 AM5716的 EMIF。
我的客户考虑 AM5716和 FPGA 之间通过并行总线进行连接。
他们正在计划使用 GPMC 进行连接。 但他们需要更多1辆外部服装巴士。
那么,它们是否可以使用 EMIF 进行连接?
如果是,您是否有任何应用手册?
我找不到。
它们希望像 SRAM 访问一样使用。
此致
高贵须