This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:用作并行总线的 EMIF

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637947/am5716-emif-used-as-parallel-bus

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

让我来谈谈 AM5716的 EMIF。

我的客户考虑 AM5716和 FPGA 之间通过并行总线进行连接。
他们正在计划使用 GPMC 进行连接。 但他们需要更多1辆外部服装巴士。

那么,它们是否可以使用 EMIF 进行连接?
如果是,您是否有任何应用手册?
我找不到。

它们希望像 SRAM 访问一样使用。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    谢谢你。
    我等待你的答复。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是 AM5728、并通过 GPMC 连接了两个 FPGA。 我们不认为您可以使用 EMIF、因为它似乎非常专用于处理 DDR 存储器、这与以前的器件(即6482)不同、其中 EMIF 更通用。 我们使用 GPMC 配置 FPGA、然后将 PCIe 连接到每个 FPGA 以进行高速数据传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyasu-san

    这里有几件事:

    -您确定您的应用不需要任何外部 DDR RAM 吗? 如果是、DDR 接口将需要 EMIF 接口

    - AM5716 EMIF 设计为仅与符合 JEDEC 标准的兼容 DDR2/3存储器配合使用。 因此、我们没有关于 EMIF 接口与 FPGA 连接的任何特定文档

    您是否仅考虑并行接口的具体原因? PCIe 可能是另一个选项、如果它适合您

    此致、Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对之前响应的修正- AM5716仅支持 DDR3

    - AM5716 EMIF 设计为仅与符合 JEDEC 标准的兼容* DDR3*内存配合使用。 因此、我们没有关于 EMIF 接口与 FPGA 连接的任何特定文档
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sivak

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须