请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
AM3352 μ?支持的是 MT29F4G08ABAEAWP
MT29F4G08ABAEAWP 器件 ID 为 DC、页面大小为4K。 它不在 AM335X TRM 表26-14中。 支持的 NAND 器件。
但在这个帖子中
有人使用了 MT29F4G08ABAEAWP 并通过了测试。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.