This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:NAND 闪存支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646537/am3352-nand-flash-support

器件型号:AM3352

您好!

 AM3352 μ?支持的是 MT29F4G08ABAEAWP

 MT29F4G08ABAEAWP 器件 ID 为 DC、页面大小为4K。  它不在 AM335X TRM  表26-14中。 支持的 NAND 器件。

但在这个帖子中

e2e.ti.com/.../576493

有人使用了 MT29F4G08ABAEAWP 并通过了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 NAND 闪存符合 ONFI 标准(我很确定是这样)、则 AM335x 将支持该闪存。