请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI 教授:
我使用 NDK 客户端项目与 PC 通信,并使用套接字实现 TCP 堆栈。但是当我将 TCP 数据包发送到 PC 时,控制台显示重新传输超时。 我发现 Wireshark 捕获的数据包是 X11 protocls.我 知道如何解决这个问题?
在下图中,我立即使用 demonnew 函数调用 dtask_tcp_hello 函数。代码是:hecho = DemonNew(sock_stream,0.6000,dtask_tcp_hello,OS_TASKPRINORM,OS_TASKSTKNORM,0, 3);
DSP 作为服务器、PC 作为客户端。TCP 传输缓冲区大小为32768、TCPREASMMPKT=8。
DSP IP 地址为192.168.2.100、PC IP 地址为192.168.2.102。 该软件为 NDK 2.21.2.43和 CCS5.5。