请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
VDD_Core/VDD_MPU/VDDSHVx 的最大电压要求(数据表中)是否 包含动态电压
交流纹波、电压瞬变等电压事件?
我们客户的电源域有一些电压尖峰、可能大于
数据表中提到的"建议运行条件"中的电压要求、
因此、我们需要确认 MAX 电压要求是否包含交流纹波?
此致
Paddu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
VDD_Core/VDD_MPU/VDDSHVx 的最大电压要求(数据表中)是否 包含动态电压
交流纹波、电压瞬变等电压事件?
我们客户的电源域有一些电压尖峰、可能大于
数据表中提到的"建议运行条件"中的电压要求、
因此、我们需要确认 MAX 电压要求是否包含交流纹波?
此致
Paddu