This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:电源要求

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639655/am3352-power-supply-requirements

器件型号:AM3352

您好!

 VDD_Core/VDD_MPU/VDDSHVx 的最大电压要求(数据表中)是否 包含动态电压
交流纹波、电压瞬变等电压事件?

我们客户的电源域有一些电压尖峰、可能大于
数据表中提到的"建议运行条件"中的电压要求、  
因此、我们需要确认 MAX 电压要求是否包含交流纹波?

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大电压意味着任何时候都不能超过该电压。 您客户的设计可能存在 PDN 和去耦问题、需要解决这些问题。