请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXIDK5718 主题中讨论的其他器件:TMDXIDK57X-LCD、 AM5718
工具/软件:Linux
你(们)好
我使用的是最新的 TI SDK v4.01.00.06 RT Linux ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.01.00.06。
我正在尝试使用 HDMI 输出、但 HDMI 显示屏仅在控制台上显示"Please wait"。
启动时,我可以看到矩阵浏览器没有启动,并且没有启动:
root@am57xx-EVM:~ó n matrix_browser http://localhost:80/
无法创建显示(无此类文件或目录)
请注意、当我连接 LCD 显示屏(我正在使用部件 TMDXIDK57X-LCD)时、它可以正常工作、我可以看到矩阵浏览器运行正常。
如果我缺少任何内容、请告诉我。 如果您愿意、我可以提供任何其他日志。
此致
A