This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXIDK5718:无 HDMI 输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639316/linux-tmdxidk5718-no-hdmi-output

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件:TMDXIDK57X-LCDAM5718

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用的是最新的 TI SDK v4.01.00.06 RT Linux ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.01.00.06。

我正在尝试使用 HDMI 输出、但 HDMI 显示屏仅在控制台上显示"Please wait"。

启动时,我可以看到矩阵浏览器没有启动,并且没有启动:

root@am57xx-EVM:~ó n matrix_browser http://localhost:80/
无法创建显示(无此类文件或目录)

请注意、当我连接 LCD 显示屏(我正在使用部件 TMDXIDK57X-LCD)时、它可以正常工作、我可以看到矩阵浏览器运行正常。

如果我缺少任何内容、请告诉我。 如果您愿意、我可以提供任何其他日志。  

此致
A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要在启动浏览器之前连接 USB 指点设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    非常感谢,连接鼠标可以使矩阵浏览器正常工作,但我们遇到了一个新问题:输出不覆盖 HDMI 显示器的整个屏幕,而且屏幕上有水平线。
    显示器部件号为 LG 29UM58 (刷新率75Hz)
    宽高比21:9
    第2560 x 1080号决议)。

    我们是否可以在 Linux SDK 中设置此项,或者是否缺少其他内容?

    此致
    Aosh Naik。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ashutosh:

    您能否检查 Linux 内核 menuconfig 中是否已按照中所述正确配置了 HDMI ALSA 驱动程序:
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Audio_BeagleBoneBlack_HDMI

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥什托什、

    是否可以更改 HDMI 监视器刷新额定值设置、因为2560x1080@75Hz (24bpp)模式下所需的像素时钟为207MHz、但 AM5718支持高达165MHz (tc (clk) 6.06ns)的像素时钟。
    因此、我建议您将 HDMI 显示器刷新等级更改为高达60Hz 的值、并在/etc/weston.ini 中添加新的"输出"部分、如下所示:
    [输出]
    NAME=HDMI-A-1
    MODE = 2560x1080
    此外、在 u-boot optargets 'video=HDMI-A-1:2560x1080)中设置:
    => setenv optargets video = HDMI-A-1:2560x1080
    => saveenv

    BR
    Tsvetolin Shulev