This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388中的 SATA 控制器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639514/dm388-sata-controller-in-dm388

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件: DM383DM385

您好!

我们希望在设计中使用 DM388。 我们参考 DM388的数据表(SPRS821D–2013年3月–2013年12月修订)。 但在数据表中没有 SATA 控制器的说明。

我们还查看 了 DM38X 的技术参考手册(TRM)(文献编号: SPRUHG1B 2012年10月–2016年6月修订)。 DM38X 的 TRM 中有“第20章:串行 ATA (SATA)控制器”。

在 TRM 中,“第20章”的“部分:20.2.2”给出了 SATA 接口信号,但 DM388数据表中没有给出这些信号的说明。

请确认是否在 DM388中集成了 SATA 控制器。 如果集成、则还提供 SATA 接口信号的引脚(焊球)编号、并让我知道 DM388中 SATA 控制器必须参考的文档版本。

此致、  

Bhautik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhautik、

    DM38x TRM (SPRUHG1B)是 DM383、DM385和 DM388器件的通用选项。 但只有 DM383器件支持 SATA。 您应始终以高于 TRM 的优先级处理数据表。 数据表针对器件而特定、而 TRM 更通用。

    对于 DM388器件、您可以使用 PCIe 代替 SATA。

    此致、
    帕维尔