请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM388 主题中讨论的其他器件: DM383、 DM385
您好!
我们希望在设计中使用 DM388。 我们参考 DM388的数据表(SPRS821D–2013年3月–2013年12月修订)。 但在数据表中没有 SATA 控制器的说明。
我们还查看 了 DM38X 的技术参考手册(TRM)(文献编号: SPRUHG1B 2012年10月–2016年6月修订)。 DM38X 的 TRM 中有“第20章:串行 ATA (SATA)控制器”。
在 TRM 中,“第20章”的“部分:20.2.2”给出了 SATA 接口信号,但 DM388数据表中没有给出这些信号的说明。
请确认是否在 DM388中集成了 SATA 控制器。 如果集成、则还提供 SATA 接口信号的引脚(焊球)编号、并让我知道 DM388中 SATA 控制器必须参考的文档版本。
此致、
Bhautik