This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:检测重启源

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639434/linux-am5728-detecting-reboot-source

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我有一个运行 Linux 4.01 SDK 的 AM572x IDK 器件。

当 IDK 在顶部运行我们的测试应用程序时、IDK 会突然重新启动。

IDK 重新启动时、我看不到崩溃的内核紧急情况或调试信息。

因此、我尝试通过读取 PRM_RSTST 寄存器来打印重启原因。

但是、无论我是执行冷复位还是热复位、从寄存器读取的值始终生成0x1。

需要您的输入来调试重启源。

提前感谢。

谢谢、此致

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读 AM572x 勘误表 i862。 IDK 板的设计符合此勘误表。 任何复位源都会将复位传播到 PMIC、PMIC 随后会向处理器发出 PORz 信号。