请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
你(们)好
我有一个运行 Linux 4.01 SDK 的 AM572x IDK 器件。
当 IDK 在顶部运行我们的测试应用程序时、IDK 会突然重新启动。
IDK 重新启动时、我看不到崩溃的内核紧急情况或调试信息。
因此、我尝试通过读取 PRM_RSTST 寄存器来打印重启原因。
但是、无论我是执行冷复位还是热复位、从寄存器读取的值始终生成0x1。
需要您的输入来调试重启源。
提前感谢。
谢谢、此致
Rohit