请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXIDK5718 工具/软件:Linux
你(们)好
我使用的是最新的 TI SDK v4.01.00.06 RT Linux ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.01.00.06。
我尝试使用 HDMI 输出、但 HDMI 显示屏上的矩阵浏览器仅覆盖一半屏幕。 我认为这是一个解决问题。 是否有任何方法可以更改 Linux SDK 中的屏幕分辨率?
硬件支持的最大分辨率是多少? 我的显示器部件号为 LG 29UM58 (刷新率75Hz、宽高比21:9、分辨率2560 x 1080)。
如果我缺少任何内容、请告诉我。 如果您愿意、我可以提供任何其他日志。
此致
A