This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXIDK5718:HDMI 显示屏上的矩阵浏览器问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639449/linux-tmdxidk5718-matrix-browser-issue-on-hdmi-display

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用的是最新的 TI SDK v4.01.00.06 RT Linux ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.01.00.06。

我尝试使用 HDMI 输出、但 HDMI 显示屏上的矩阵浏览器仅覆盖一半屏幕。 我认为这是一个解决问题。 是否有任何方法可以更改 Linux SDK 中的屏幕分辨率?  

硬件支持的最大分辨率是多少? 我的显示器部件号为 LG 29UM58 (刷新率75Hz、宽高比21:9、分辨率2560 x 1080)。  


如果我缺少任何内容、请告诉我。 如果您愿意、我可以提供任何其他日志。  

此致
A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里已经提出了这一问题: e2e.ti.com/.../2358272 将继续讨论原始主题。 请勿在此论坛上重复发帖。 此主题现在将关闭。