This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:IMX219 CAN#39;t show in ls /dev/dev

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1184191/tda4vm-imx219-can-t-show-in-ls-dev

器件型号:TDA4VM

您好、香榭丽舍

HW: SK-tda4vm、Raspberry Pi  (IMX219)  

软件: ti-processor-sdk-linux-sk-tda4vm-etcher-image.zip

客户将  Raspberry Pi  (IMX219)连接 到 SK-tda4vm、并按照 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/08_05_00/exports/docs/getting_started.html 上的步骤操作

默认情况下、IMX219处于禁用状态。 连接摄像机后、您可以 /run/media/mmcblk0p1/uEnv.txt 在中指定 DTB 覆盖文件来启用它、如下所示:

name_overlays=k3-j721e-edgeai-apps.dtbo k3-j721e-sk-rpi-cam-imx219.dtbo

编辑并保存文件后重新启动电路板。

但在执行  ls /dev/dev 时没有设备、没有日志输出。  

BTW、客户可以使用兼容的 USB 摄像头。  

谢谢
此致、
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    在设置方面、对 uEnv.txt 的更改应该是 Linux 检测到摄像头所需的全部内容。 您能否建议客户运行以下命令并共享输出:

    • i2cdetect -y -r 0x8
    • i2cdetect -y -r 0x9

    这些命令用于检查 I2C 器件(包括 RPi 摄像头)是否已连接。 根据摄像机连接的 RPi 连接器、无论 uEnv.txt 配置是否正确、它都应显示在总线0x8或0x9上的地址0x10上。 如果地址0x10未使用、我建议检查摄像头的连接。

    以下是一个示例日志、其中1个摄像头连接到 CAM2端口、而 CAM1端口未连接摄像头:

    root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps i2cdetect -y -r 0x8
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
    00:------------ ------------ ------
    10:------------ ------------ ------------ --
    20:------------ ------------ ------------ --
    30:------------ ------------ ------------ --
    40:------------ ------------ ------------ --
    50:---------- ------------ ------------ --
    60:------------ ------------ ------------ --
    70:UU ---------- ----
    root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps i2cdetect -y -r 0x9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
    00:------------ ------------ ------
    10:UU ---------- ------------ ------------
    20:------------ ------------ ------------ --
    30:------------ ------------ ------------ --
    40:------------ ------------ ------------ --
    50:---------- ------------ ------------ --
    60:------------ ------------ ------------ --
    70:UU ---------- ----
    root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takuma、

    感谢您的大力支持。

    下面是客户的日志

    i2cdetect           i2cdete.i2c-tools i2cdump             i2cddump.i2c-tools
    root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps i2cdetect -y -r 0x08
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
    00:         ------------ ------------ ------
    10:------------ ------------ ------------ --
    20:------------ ------------ ------------ --
    30:------------ ------------ ------------ --
    40:------------ ------------ ------------ --
    50:---------- ------------ ------------ --
    60:------------ ------------ ------------ --
    70:UU ---------- ----
    root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps i2cdetect -y -r 0x09
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
    00:         ------------ ------------ ------
    10:------------ ------------ ------------ --
    20:------------ ------------ ------------ --
    30:------------ ------------ ------------ --
    40:------------ ------------ ------------ --
    50:---------- ------------ ------------ --
    60:------------ ------------ ------------ --
    70:UU ---------- ----
    root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps

    谢谢
    此致、
    闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    感谢您的日志。 似乎根本没有检测到摄像头。 客户能否分享 SK-TDA4VM 和摄像头之间连接的外观图片?

    需要注意的一些事项包括:

    • 带状电缆的方向(蓝色侧朝向的方向)
    • RPi 头是否在中被咬接

    以下是方向应与以下内容类似的参考:

    此致、

    Takuma