您好、香榭丽舍
HW: SK-tda4vm、Raspberry Pi (IMX219)
软件: ti-processor-sdk-linux-sk-tda4vm-etcher-image.zip
客户将 Raspberry Pi (IMX219)连接 到 SK-tda4vm、并按照 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/08_05_00/exports/docs/getting_started.html 上的步骤操作
默认情况下、IMX219处于禁用状态。 连接摄像机后、您可以 /run/media/mmcblk0p1/uEnv.txt 在中指定 DTB 覆盖文件来启用它、如下所示:
name_overlays=k3-j721e-edgeai-apps.dtbo k3-j721e-sk-rpi-cam-imx219.dtbo
编辑并保存文件后重新启动电路板。
但在执行 ls /dev/dev 时没有设备、没有日志输出。
BTW、客户可以使用兼容的 USB 摄像头。
谢谢
此致、
闪亮