请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 我知道 GPIO 的额定电流为6mA、在这一级符合 CMOS 电压阈值规范。
我对绝对最大值感兴趣 规格 我想了解 Sitara 上的 GPIO 能够在不损坏的情况下提供的最大电流。 它不需要处于其电压接口规格范围内。 在本例中为。
谢谢、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我知道 GPIO 的额定电流为6mA、在这一级符合 CMOS 电压阈值规范。
我对绝对最大值感兴趣 规格 我想了解 Sitara 上的 GPIO 能够在不损坏的情况下提供的最大电流。 它不需要处于其电压接口规格范围内。 在本例中为。
谢谢、
Brian