This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:最大 GPIO 源电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637199/am3352-maximum-gpio-source-current

器件型号:AM3352

我知道 GPIO 的额定电流为6mA、在这一级符合 CMOS 电压阈值规范。

我对绝对最大值感兴趣 规格 我想了解 Sitara 上的 GPIO 能够在不损坏的情况下提供的最大电流。 它不需要处于其电压接口规格范围内。 在本例中为。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有单独的规格、但是从同一 VDDSHVx 电源轨供电的所有引脚获取的总电流不得超过 AM335x 数据表修订版 J 的表5-10节中指定的最大电流额定值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我感兴趣的 GPIO 由 VDDSHV6提供。 该组电源的总功耗远低于100mA。

    但是、在产品故障状态下、单个 GPIO 可能会消耗大约15mA 的电流。 该状态是否会损坏输出驱动器? 我已经读出、GPIO 的拉电流远高于额定6mA。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在此处查看答案: e2e.ti.com/.../407362
    您的设计应将电流消耗限制为数据表中定义的最大值。

    此致、
    James