This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:用于 GPMC_Wen 的 IBIS 模型

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639123/am5708-ibis-model-for-gpmc_wen

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我需要使用 IBIS 模型来模拟异步 EMIF 的 WE 信号(PCB 线迹),AM5728 CPU 引脚 M3 (GPMC_WV)是一个驱动器。

异步 接口的电压设置为3.3V

我需要使用哪个模型、 Model_172、 Model_173、 Model_174或 Model_175?

MODE_172 I/O、3.3V、40D 类模式快速模式、IND、10%、BC40D_H_10P_!SC1_3P3
MODE_173 I/O、3.3V、40C 类模式慢速模式、IND、10%、BC40D_H_10P_SC1_3P3
MODE_174 I/O、3.3V、40D 类模式快速模式、IND、5%、BC40D_H_5P_!SC1_3P3
MODE_175 I/O、3.3V、40C 类模式慢速模式、IND、5%、BC40D_H_5P_SC1_3P3

模型之间有何差异?

谢谢,

Andrzej D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IBIS 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrzej、
    使用上述模型可选择两种条件。 第一个是3.3V IO 电源的稳定性。 如果您的电源容差为10%、请选择10%型号。 如果为5%、请选择5%型号。 第二个定义了使用 W1信号的管脚配置寄存器中的压摆率控制位选择的压摆率。 更多详细信息、请参阅技术参考手册的第18.4.6.1.1节。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答 我的问题。

    如果可能、我 还有两个问题:

    1、压摆率控制仅适用于 WI 焊盘、还是也可以针对地址和数据线进行压摆率控制?

    2. DSS 引脚是否也具有压摆率控制?

    此致、

    Andrzej D