请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5708 主题中讨论的其他器件:AM5728
您好!
我需要使用 IBIS 模型来模拟异步 EMIF 的 WE 信号(PCB 线迹),AM5728 CPU 引脚 M3 (GPMC_WV)是一个驱动器。
异步 接口的电压设置为3.3V
我需要使用哪个模型、 Model_172、 Model_173、 Model_174或 Model_175?
MODE_172 I/O、3.3V、40D 类模式快速模式、IND、10%、BC40D_H_10P_!SC1_3P3
MODE_173 I/O、3.3V、40C 类模式慢速模式、IND、10%、BC40D_H_10P_SC1_3P3
MODE_174 I/O、3.3V、40D 类模式快速模式、IND、5%、BC40D_H_5P_!SC1_3P3
MODE_175 I/O、3.3V、40C 类模式慢速模式、IND、5%、BC40D_H_5P_SC1_3P3
模型之间有何差异?
谢谢,
Andrzej D