This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:(错误-1143 @ 0x0)仅在 SPI 引导模式下使用、但不在引导模式下使用

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639122/tms320c6657-error--1143-0x0-only-when-in-spi-boot-but-not-in-no-boot

器件型号:TMS320C6657

大家好、我们在连接 JTAG 并配置为 SPI 引导模式时观察到以下错误。 如果我们在无引导模式下配置 DSP、则看不到这个问题。 我们用新的闪存 IC 替换了闪存 IC、但问题仍然存在。 我们还检查了电源压降。 所有电源都是稳定的、没有电压降。  其他信息:我们仅在少数电路板上看到此问题。 请告诉我可能会出现什么问题。

连接到目标时出错:(错误-1143 @ 0x0)设备内核挂起。
调试器已强制器件进入就绪状态并恢复调试控制、但您的应用程序的状态现在已损坏。
您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。 

此致、
Jithin