请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 大家好、我们在连接 JTAG 并配置为 SPI 引导模式时观察到以下错误。 如果我们在无引导模式下配置 DSP、则看不到这个问题。 我们用新的闪存 IC 替换了闪存 IC、但问题仍然存在。 我们还检查了电源压降。 所有电源都是稳定的、没有电压降。 其他信息:我们仅在少数电路板上看到此问题。 请告诉我可能会出现什么问题。
连接到目标时出错:(错误-1143 @ 0x0)设备内核挂起。 调试器已强制器件进入就绪状态并恢复调试控制、但您的应用程序的状态现在已损坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。
此致、
Jithin