This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:这意味着什么? 谢谢!

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638841/linux-tda2evm5777-what-is-the-meaning-of-this-thanks

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    这意味着 ROM 引导加载程序可以尝试引导多个 SBL 映像、例如失效防护机制。 例如、有两个以0和256KB 偏移刷写的 SBL 映像。 如果 RBL 无法在0x0处引导映像、它将尝试在256KB 处引导 SBL。 对于这个 SYSBOOT[7:6]应该被设定为0b10。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    Rishabh

    但我还有一个关于 QSPI 引导的问题,我使用 Vision SDK (03.00.00)(make dra7xx_EVM_VISION_CONFIG)。

    我使用下图将 MLO 和 uboot.img 加载到 SPI 闪存中:

    但是

    UART 输出:

    U-Boot SPL 2016.05脏污(2017年10月24日- 23:15:21)
    DRA752-GP ES2.0
    **第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
    尝试从 SPI/////引导 停止跑步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    Vision SDK Linux 不会进行 QSPI 引导。
    您可以使用 SD 或 NFS 引导。

    此致、
    Rishabh