请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 工具/软件:Linux
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢,
Rishabh
但我还有一个关于 QSPI 引导的问题,我使用 Vision SDK (03.00.00)(make dra7xx_EVM_VISION_CONFIG)。
我使用下图将 MLO 和 uboot.img 加载到 SPI 闪存中:
但是
UART 输出:
U-Boot SPL 2016.05脏污(2017年10月24日- 23:15:21)
DRA752-GP ES2.0
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
尝试从 SPI/////引导 停止跑步