请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 我想使用 TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)上的 SPI 外设通过4引脚片选模式与非板载器件通信(实际上、我只需要信号 CLK、SOMI 和片选、因为我的特定 SPI 器件只支持读取)。 我知道、为了使用 SPI0、我们必须移除 R184、R179、R178并添加 R214、R215和 R216。
但是、SPI0芯片选择引脚都不会路由到我可以轻松访问的连接器。 至于 SPI1、SIMO、SOMI 和 CLK 可在 J16 (摄像头传感器接头)上访问、而 SCSn_0和 SCSn_1可在 J15上访问。 我无法将 SCSn_2至 SCSn_7用于 SPI1、因为这些引脚与我已经在使用的 UART1、UART2和 I2C0进行多路复用。 假设我可以获得 J16的匹配连接器以及访问引脚31和32 (即 SPI1_SOMI、SPI1_CLK)、SPI1是否是使用 SCSn_0或 SCSn_1的可行选择?
谢谢你。