This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:利用 TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)上的 SPI0或 SPI1与非板载器件进行通信

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638857/tms320c6748-utilizing-spi0-or-spi1-on-tms320c6748-dsp-development-kit-lcdk-to-communicate-with-off-board-device

器件型号:TMS320C6748

我想使用 TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)上的 SPI 外设通过4引脚片选模式与非板载器件通信(实际上、我只需要信号 CLK、SOMI 和片选、因为我的特定 SPI 器件只支持读取)。  我知道、为了使用 SPI0、我们必须移除 R184、R179、R178并添加 R214、R215和 R216。

但是、SPI0芯片选择引脚都不会路由到我可以轻松访问的连接器。  至于 SPI1、SIMO、SOMI 和 CLK 可在 J16 (摄像头传感器接头)上访问、而 SCSn_0和 SCSn_1可在 J15上访问。  我无法将 SCSn_2至 SCSn_7用于 SPI1、因为这些引脚与我已经在使用的 UART1、UART2和 I2C0进行多路复用。  假设我可以获得 J16的匹配连接器以及访问引脚31和32 (即 SPI1_SOMI、SPI1_CLK)、SPI1是否是使用 SCSn_0或 SCSn_1的可行选择?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev