This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2G02:66AK2g02无法支持矩阵

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637226/linux-66ak2g02-66ak2g02-can-not-support-matrix

器件型号:66AK2G02

工具/软件:Linux

您好!

,μ A

我正在 ,66AK2G02的 SDK04.01、并且我发现 66ak2g02上的 Matrix 无法正常工作。 SDK 04.01的文件系统上没有 matrix 浏览器 bin 文件。

有什么解决方案?

BR、

Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我测试一下这个、我将使用我的反馈更新该主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vefone、

    您是否在 ProcSDK 4.1文件系统中查找此矩阵目录?

    Uda:~/work/ti-processor-sdk-linux-k2g-evm-04.01.00.06/filesystem/tisdk ls usr/share/ma

    人/       Matrix-GUI-2.0/

    您是否按照包装盒中随附的 K2G 快速入门指南进行了开箱即用演示? 我没有看到矩阵启动器有任何问题。 请参阅使用 ProcSDK 4.1运行。 它是您尝试运行的吗?

    Arago 2017.06 k2g-EVM ttyS0

    k2g-EVM 登录名:root

    root@k2g-EVM:~# ifconfig

    eth0   Link encap:ethernet HWaddr 50:72:24:D6:03:34

         iNet addr:158.218.109.189 Bcast:158.218.109.255 掩码:255.255.255.0

         inet6 addr:fe80::5272:24ff:fed6:334%763860/64范围:链接

         运行多播 MTU:1500 公制:1的上广播

         RX 数据包:59错误:0丢弃:10超限:0帧:0

         TX 数据包:24错误:0丢弃:0超限:0载波:0

         冲突:0 txqueuelen:1000

         RX 字节:4697 (4.5 KiB) TX 字节:2512 (2.4 KiB)

    LO    链路环接:本地环回

         iNet addr:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0

         inet6 addr:::1%763860/128范围:主机

         正在运行 MTU:65536 公制:1的上环回

         RX 数据包:334错误:0丢弃:0超限:0帧:0

         TX 数据包:334错误:0丢弃:0超限:0载波:0

         冲突:0 txqueuelen:1

         RX 字节:25366 (24.7KiB) TX 字节:25366 (24.7KiB)

    root@k2g-EVM:~# uname -a

    Linux k2g-EVM 4.9.41-ge3a80a1c5c #1 SMP 优先于 Tue 9月26日18:43:41 EDT 2017 armv7l GNU/Linux

    root@k2g-evm:~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Rex Chang、如果使用网络、我可以访问矩阵 GUI。但它不能显示在 LCD 上、我希望它在 LCD 上工作正常。

    BR、
    Vefone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    Rex Chang、我想 在 k2g-EVM 上测试本地矩阵。 应该可以。因为我在内 核上看到了 DTS 文件: arch/arm/boot/dts/keystone-k2g-evm-lcd.dts

    BR、

    Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vefone、

    K2G 不支持 LCD 屏幕上的矩阵启动器。 它在 AM57x 平台上受支持。 K2G LCD 支持标准模式和 TI kmstest。 两个颜色框都显示在 LCD 屏幕上。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    雷克斯,kmstest 还可以 接下来、我需要移植矩阵-GUI-2.0 k2g-EVM

    谢谢、
    Vefone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vefone、

    我曾就 K2G 的本地矩阵进行过几次内部讨论。 当前文件系统没有 Weston 软件包、也没有用于 GUI 的 Qt。 包括 K2G 在内的所有 Keystone-2平台不支持本地矩阵。 我将更新文档以反映 K2G 不支持本地矩阵。

    如果您可以分享您的本地矩阵的应用、我们将评估业务案例的支持情况。

    雷克斯