This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:USB 在进入待机模式之前挂起

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636701/linux-am3352-usb-suspend-before-going-to-standby-mode

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我们将 am3352与 TI SDK 中的 Linux 内核4.4.19配合使用。

我们将 USB1连接到调制解调器、在某些情况下、我们需要进入待机模式以节省功耗。 在这种情况下、我们看到 USB 已断开连接。

我们希望在待机之前暂停 USB、并在再次运行时恢复 USB、这样我们就可以避免 USB 断开连接。

请帮帮我们。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    天使

    目前、在 Linux 中、没有一种完美的方法可以防止 AM335x 在系统待机模式下断开 USB 器件。 它与 USB 挂起无关、但是当系统进入待机模式时、USB 时钟被选通、VBUS 电源被关闭。 当系统从待机状态恢复时、内核 USB 堆栈会断开并重新连接 USB 设备。 或许有一种方法可以解决这个问题、但我还没有时间去查看。

    Linux 内核具有名为 USB sist 的函数(请参阅内核文档 www.kernel.org/.../persist.txt)、可防止 USB 设备断开连接、但它不适用于某些 USB 设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。 我将继续使用 USB 进行测试、以检查它是否符合我们的要求。

    此致

    天使