请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好!
我们将 am3352与 TI SDK 中的 Linux 内核4.4.19配合使用。
我们将 USB1连接到调制解调器、在某些情况下、我们需要进入待机模式以节省功耗。 在这种情况下、我们看到 USB 已断开连接。
我们希望在待机之前暂停 USB、并在再次运行时恢复 USB、这样我们就可以避免 USB 断开连接。
请帮帮我们。
此致