This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388中的覆盖

Guru**** 2588495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637959/dm388-overlay-in-dm388

器件型号:DM388

您好!

我们希望使用 DM388来满足我们的要求。

我们对 DM388有以下疑问:-

1.如何在视频上叠加文本或图形图像。 是否可以通过 OSD 模块或图形模块进行操作?

2.是否可以在不使用视频的情况下显示叠加文本或图形图像?

3.是否可以同时使用两个视频输入?

4.是否 可以在不同的视频输出端口上显示“视频输入”,即第一个在 CVBS 输出上,第二个在 HDMI 上。

此致、

UMA Shanker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    您可以从 WebGUI 启用覆盖。 此覆盖层通过 M3VPSS OSD 模块实现。

    2.如果不使用视频功能,您是否会使用 JPEG 图像?

    3.摄像头模块或叠加模块的两个输入?

    4.请您清楚地解释您的用例,以便我们提供正确的输入。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.