请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM388 您好!
我们希望使用 DM388来满足我们的要求。
我们对 DM388有以下疑问:-
1.如何在视频上叠加文本或图形图像。 是否可以通过 OSD 模块或图形模块进行操作?
2.是否可以在不使用视频的情况下显示叠加文本或图形图像?
3.是否可以同时使用两个视频输入?
4.是否 可以在不同的视频输出端口上显示“视频输入”,即第一个在 CVBS 输出上,第二个在 HDMI 上。
此致、
UMA Shanker