This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:使用 tvp5150和 vpif 捕获的图像为半高

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637704/linux-captured-image-is-half-height-with-tvp5150-and-vpif

工具/软件:Linux

大家好、我有 OMAP-L138 和 tvp5150 、我想用 yavta 或 gstreamer ( 或任何有效的东西)捕获一个帧

我的 SDK 版本是 mcsdk_1 、使用 Linux 3.3.0。

经过一些尝试和更改(此链接) 后、我终于能够使用 gstreamer 和 yavta 捕获图像和视频。

现在、我的问题是捕获的图像的高度为一半。

例如 ,使用   以下 命令的框架为子宫:

gst-launch v4l2src num-buffers=1! jpegenc! 文件链接位置= ti.jpg 

  SD 分辨率中的图像格式为 UYVY。

我 还附加了原始图像。(我将 postfix 更改为123、因为 无法上传 YUV 文件 )

可以帮助我找出问题吗?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../raw.123

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VPIF 配置为接收帧时、传感器可能正在发送字段数据。