请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
大家好、我有 OMAP-L138 和 tvp5150 、我想用 yavta 或 gstreamer ( 或任何有效的东西)捕获一个帧
我的 SDK 版本是 mcsdk_1 、使用 Linux 3.3.0。
经过一些尝试和更改(此链接) 后、我终于能够使用 gstreamer 和 yavta 捕获图像和视频。
现在、我的问题是捕获的图像的高度为一半。
例如 ,使用 以下 命令的框架为子宫:
gst-launch v4l2src num-buffers=1! jpegenc! 文件链接位置= ti.jpg
SD 分辨率中的图像格式为 UYVY。
我 还附加了原始图像。(我将 postfix 更改为123、因为 无法上传 YUV 文件
)
可以帮助我找出问题吗?
谢谢你。