请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 您好!
我们正在设计基于 TI_AM572XEVM_REV_A3a 的产品、但是、我们的产品运行的是具有 RTOS 的关键嵌入式软件、应至少使用15年。 软件将被读取到 ram/或 XIP 中(就地执行)、而不进行任何有效写入(重新编程软件时除外)。 此外、软件的启动也应尽可能少。 对于此类应用、TI 建议使用哪种类型的存储器?
TI_AM572XEVM_REV_A3a 的 eMMC 为4GB (MTFC4GACAJCN-1M WT)、但我们能否信任 eMMC NAND 闪存以满足此类要求、或者此闪存类型主要用于具有文件系统的 Linux 应用?
我还认识到 IDK 板具有一个具有256M 位 NOR (S25FL256S)的 QSPI 闪存、NOR 闪存是否更适合我们的需求?