This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:RTOS 的闪存选择

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637391/am5716-flash-memory-choice-for-rtos

器件型号:AM5716

您好!

我们正在设计基于 TI_AM572XEVM_REV_A3a 的产品、但是、我们的产品运行的是具有 RTOS 的关键嵌入式软件、应至少使用15年。 软件将被读取到 ram/或 XIP 中(就地执行)、而不进行任何有效写入(重新编程软件时除外)。 此外、软件的启动也应尽可能少。 对于此类应用、TI 建议使用哪种类型的存储器?

TI_AM572XEVM_REV_A3a 的 eMMC 为4GB (MTFC4GACAJCN-1M WT)、但我们能否信任 eMMC NAND 闪存以满足此类要求、或者此闪存类型主要用于具有文件系统的 Linux 应用?

我还认识到 IDK 板具有一个具有256M 位 NOR (S25FL256S)的 QSPI 闪存、NOR 闪存是否更适合我们的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过查看技术参考手册 REV G、可以看到 QSPI 的最大大小为" 24位寻址、高达128 Mbit (16 MIB)、无存储"、为什么 IDK 安装了256 Mbit? 它是否支持大于128 Mbit 的数据、或者是否应该使用 GPMC 接口、如果不需要更大的数据容量、该接口可支持高达1 Gbit 的数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此限制仅对引导有效、这是 ROM 代码支持的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将向我们团队的一名电路板设计专家推荐、以评论您在帖子中讨论的存储器器件的可靠性。

    从软件角度来看、我们目前支持在此器件上启动 SD/MMC 和 QSPI、并计划在2018年第1季度之前将引导加载程序支持扩展到 eMMC。 NAND 和 eMMC 在工业应用中非常常用、而我们看到串行闪存在更多消费类应用中使用。

    使用 eMMC、我们可以支持原始引导或基于 FATFS 的引导、但在基于 Linux 的应用中、eMMC 是首选、因为存储文件系统、内核和 uboot 需要大量内存。 在 RTOS 上、n`t 只有一个小型次级引导加载程序(SBL)和应用程序、其大小通常为 MB、因此我们不需要大容量闪存部件。 NAND 还用作 GPMC/ELM 接口、允许在 NAND 闪存器件上进行高达8位的错误校正。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法推荐特定的存储器器件。  我们已经验证了在 EVM 上实施的那些协议。  客户必须自行执行尽职调查、以选择配套器件并验证它们是否满足所有系统设计要求。

    Tom