This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:工作频率为25MHz

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637813/am3358-operating-at-25mhz

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: AMIC110

AM3358的额定工作频率为19.2、24、25和26MHz、但在 TRM 中 、通常以24MHz 的工作频率为基础进行讨论

如果时钟频率不是24MHz、有几个被确定为受影响的接口、即 ADC 和 McASP 接口。

我们不使用这些接口中的任何一个、但已要求我确认没有其他限制。

在定制硬件上使用 AM3358BGCZA80EP @ 25MHz

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    我们在 TRM 中使用24MHz 时钟频率基准、因为这是 TI 评估平台上最常用的晶体、但该器件已在指定的所有晶体值下进行了测试。

    ARM Linux/Uboot 具有时钟配置、可使用所有这些不同的时钟设置来设置 MPU PLL 和 SYS PLL。 此外、我们最近还创建了 AMIC110 ICE 评估平台、其25MHz 时钟作为输入时钟、您可以从此处看到:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    当 SOC 是时钟主器件时、McASP 和 ADC 可实现的采样率取决于输入晶振、因此在主器件模式下会存在相关性。 为了进行进一步确认、您可以在此处使用时钟树工具来仿真器件时钟、以确保设计中的所有接口均可实现所需的时钟设置。
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Clock_Tree_Tool

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    谢谢、这正是我所需要的