请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 主题中讨论的其他器件: AMIC110
AM3358的额定工作频率为19.2、24、25和26MHz、但在 TRM 中 、通常以24MHz 的工作频率为基础进行讨论
如果时钟频率不是24MHz、有几个被确定为受影响的接口、即 ADC 和 McASP 接口。
我们不使用这些接口中的任何一个、但已要求我确认没有其他限制。
在定制硬件上使用 AM3358BGCZA80EP @ 25MHz
感谢您的帮助