请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320VC5507 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在从事一个基于 TMS320VC5507的数字信号处理项目。 我没有 将 CSL 文件添加到我的项目中、我想知道这是否可行?
因为在 C55XCSL 下载 TAP 下 、CSL 支持的器件被提到、并且5507不在这个列表中。
这就是我要搜索的问题。
我能否在基于5507的项目中使用此 API?
有什么方法可以做到这一点吗? 。
如果没有、任何人都可以帮助我了解 C55XCSL 的描述。
C55XCSL 说明:
C55x CSL 提供了一个用于配置和控制片上外设的 API、以实现各种 C55x 器件之间的轻松兼容性。
谢谢、