This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5507:是否可以对基于 TMS320VC5507的项目使用 CSL (代码支持库)?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637095/ccs-tms320vc5507-is-it-possible-to-use-csl-code-support-library-for-projects-based-on-tms320vc5507

器件型号:TMS320VC5507

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在从事一个基于 TMS320VC5507的数字信号处理项目。 我没有 将 CSL 文件添加到我的项目中、我想知道这是否可行?

因为在 C55XCSL 下载 TAP 下 、CSL 支持的器件被提到、并且5507不在这个列表中。

这就是我要搜索的问题。  

我能否在基于5507的项目中使用此 API?  

有什么方法可以做到这一点吗? 。

如果没有、任何人都可以帮助我了解 C55XCSL 的描述。

C55XCSL 说明:

C55x CSL 提供了一个用于配置和控制片上外设的 API、以实现各种 C55x 器件之间的轻松兼容性。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hossein

    是的、您可以对 C5507使用相同的 CSL。
    区别在于、C5507具有128KB 片上 RAM、而 C5509A 具有256KB 片上 RAM。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    这对我很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalindra、

    这是一个好消息、它将帮助我在更短的时间内改进我的项目。
    但我还有另一个相关的问题。
    如您所知、C55XCSL-SPRC133支持 C5501、C5502、C5509、C5509A 和 C5510等部分器件。如果要将 CSL 用于 TMS320VC5507、应将哪个器件库添加到项目中?
    正如我从您的回答中所理解的那样、5509A 是如此。
    我是否正确?

    谢谢、