请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CSL 3.04、CCS5为 C5517器件开发 USB 应用
我注意到相同的项目在 C5515器件上可以正常工作、但如果我在 C5517器件(相同的硬件)上移动它、则 USB 枚举无法正常工作。
我的应用程序在 DSP-BIOS 项目上使用 CDC USB 连接。
使用 CSL 并在 csl_general.h 文件上正确声明 C5517定义、在开发过程中应考虑的 C5517和 C5515器件之间是否存在差异?
如果我有一个适用于 C5515器件的 CDC USB 项目、如果我想在 C5517器件上移动相同的项目、该怎么办?
谢谢你
此致